请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 主题中讨论的其他器件: CC1125
您好!
我们正在寻找将 ASK 调制与 CC1352R 芯片组结合使用的可能性。 我知道文档显示(G) FSK、但可能我遗漏了一些东西。
我们开发了采用 CC1352R 的电路板、FSK 工作正常、现在我们需要使用 ASK 433MHz 来实现门控制。
如果可能的话?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.