This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350-4:cc1350 rfPacketRx 示例仅接收一个数据包、然后似乎不执行任何操作

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/830786/ccs-launchxl-cc1350-4-cc1350-rfpacketrx-example-only-receives-one-packet-then-appears-to-do-nothing

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 cc1350 Launchpad 来检测来自我们其中一款产品的无线电数据包。 当我使用 SmartRF Studio 7时、我能够将器件置于连续监听模式、允许我观察数据包流。 除了 CRC 错误警告(这是合理的、因为数据包不包含 CRC)外、数据流上的所有内容看起来都很好。 我已经设置了"不检查 CRC "位、以允许不忽略数据包。 当我将 SmartRF_SETTINGS .c/.h 导入到 rfPacketRx_cc1350_launchxl_nortos_ccs 示例项目中时、我注释掉了重新启用 CRC 校验的行、然后运行程序。 我在回调函数中只获得一个数据包、然后程序似乎被冻结(或者休眠/等待另一个数据包、谁知道)。 这种情况闻起来像是某种设置未正确配置、因此我正在寻找介绍性指导。 我可以私下提供我的 SmartRF_SETTINGS 文件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的 smartrf_settings.c 文件和对 rfPacketRx.c 文件所做的任何修改、我将查看。

    有关要发送的数据包格式的信息也很有用(同步字、长度字节等)

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上必要的文件。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../4705.smartrf_5F00_settings.c

    e2e.ti.com/.../6253.smartrf_5F00_settings.h

    e2e.ti.com/.../8510.rfPacketRx.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的代码存在服务器组织问题。

    1) 1)首先、设置 NUM_DATA_ENTRIES 3、同时有一条注释指出支持最大2。

    2) 2)您将对讲机配置为固定数据包长度并将长度设置为16、但在回调中、您将第一个字节解释为长度字节、然后将该字节数复制到数据包变量。  该数组  为17字节宽、因此如果数据包中的第一个字节大于此字节、您可能会覆盖某些可操作设备。

    3) 3)您是否在回调中设置断点? 如果是、即使 Cortex M3是(因为您使用重复模式)、射频内核也不会停止、因此会出现溢出。

    在您的设置中、我能够连续接收多个数据包(但只有2个数据条目)、但在应用程序刷写之前、这并不需要很长时间。

    另请注意、当仅使用2字节同步时、您将获得多个错误的 syncdword、因此即使您发送的数据的值在第一个字节中不大于17、也会产生一些噪声。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您的反馈、我能够做出您建议的更正、该程序现在正在运行。 你的2)绝对是罪魁祸首(事后看来这是我非常愚蠢的监督)。  

    谢谢、