This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 MHz 的逻辑器件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G74, SN74AUC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/830820/logic-device-for-mhz

主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G74SN74AUC1G08

是否有任何频率为 MHz 及以上的逻辑器件(与门、或门、逆变器、延迟等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法理解您的问题。 您能否详细说明您的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我想使用一些逻辑器件,比如与门、或门、反相器等,来完成一些信号的转换,生成新的逻辑信号。但是输入信号频率较高,达到MHz级别,因此逻辑器件的延时要求也就比较高,不能有过长的上升下降的延时时间。所以想问一下,有没有合适的逻辑芯片?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在寻找 FPGA 芯片之类的器件? 如果是这样,TI 就没有这样的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,不是,就是类似于74系列的逻辑与门、或门等等,但是需要更短的上升下降的延迟时间。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试找到您在请求的芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我查找过这个网页,但是这个搜索条件只限制与通道数量和电压等,没有关注延迟时间的,需要每一个点进去查看,所以就想问问。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕您必须自行检查数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的许多逻辑器件都能够处理1MHz 或更高的频率。 我们的逻辑门没有在其数据表中写入频率、但我们的触发器确实如此。

    一个示例是 SN74AUC1G74。 它可以处理高达275MHz 的频率。 如果您需要此系列中的与门、则应为 SN74AUC1G08。

    谢谢!

    卡兰