This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:TI CC1310 / CC1312R / CC1352R 上的 Mioty LPWAN?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MIOTY, CC1312R, CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/830659/cc1352r-mioty-lpwan-on-ti-cc1310-cc1312r-cc1352r

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他部件:MIOTYCC1312RCC1310

团队、

我看到了以下有关 MIOTY 的文章、这些文章似乎将其作为 LPWAN 的一种非常有吸引力的解决方案:

技术简介(德语):
https://www.elektroniknet.de/elektronik/kommunikation/mioty-die-revolution-des-iot-164612.html


Comparaison Lora/Sigfox /MIOTY/NBIOT:(德语)
https://www.ip-insider.de/sigfox-lora-mioty-und-nb-iot-lte-m-im-vergleich-a-814797/

我们是否有关于使用 CC1310 / CC1312R / CC1352R for Mioty 的信息?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、从技术角度来看、这些器件非常适合 Mioty、但我们目前没有任何要披露的内容。

    谢谢、

    Alexis