This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:P2P 替代产品

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/830224/cc1101-p2p-replacements

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC2500CC1120

您好!

CC1101的 P2P 替代产品是否还有其他 CC 器件? 最好具有相同的指令集

我们正在寻找能够接收根部抬升余弦4FSK 波形的器件。

如果还有其他低功耗非 P2P 解决方案可以更好地工作、我们将随时为您提供建议。

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何与 CC1101引脚兼容的器件(CC2500除外)。  

    我们也没有任何能够开箱即用根部提升余弦的器件。 我只见过有关窄带应用的 RRC 的问题、这里有什么用例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    我的理解是、我们的 CC 器件没有任何内部特性来实现原生 RRC 解调、但这些器件甚至可以实现这一点吗? 这意味着是否有任何路径可以使用 FW 或外部其他内容来使其正常工作?

    还是接收 RRC 4FSK 以使用我们的射频 PLL 之一的最佳方式?

    这是 适用于国防应用的小型电池供电通信。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在过去的论坛上针对基于 RRC 的接收建议是使用 CC1120并读出 I/Q 数据并在外部进行解调。 不确定是否有人确实这么做了、但这是可能的。