This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1111EMK868-915:CC1111EMK868-915

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1111EMK868-915, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/828158/cc1111emk868-915-cc1111emk868-915

器件型号:CC1111EMK868-915
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

我购买了用于868MHz 和915MHz 频带的 CC1111EMK868-915软件狗、我看到 CC1111EMK868-915说明称 该软件狗在868MHz 和915MHz 频带下运行、但该电路板使用868MHz 芯片天线。 我想知道、如果芯片天线范围为 858 - 878 MHz、它将如何适用于916MHz。 是否有2个以868和915MHz 运行的不同 CC1111EMK 加密狗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线已针对868MHz 进行了优化、在915MHz 时也会出现轻微衰减。

    通常在868MHz 和915MHz 下、当针对两种频率进行定位时、通常的做法是优化频带中部大约900MHz 的天线。

    USB 软件狗是一种小型电路板/ PCB、因此天线的带宽更小、因此使用通用 BOM 覆盖868MHz 和915MHz 更加敏感。

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您的回答。 您是否知道此电路板用于创建 PCB 文件的软件是什么? 我尝试使用 Altium 打开它、但无法打开它。

    谢谢、

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计一个与 CC1111EMK868-915软件狗类似的软件狗、但我使用的是 CC1310 (因为我想重复使用我的一些当前代码)、因此我可以使用该软件狗与另一个具有 CC1310的处理板进行通信。 我的两块板都有微型螺旋 PCB 天线、但现在我想减小加密狗板的尺寸、我可以使用 CC1111EMK868-915使用的芯片天线吗?它在868和915MHz 频率下都可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、来自 CC1111EMK868-915的芯片天线也可与 CC1310配合使用。

    使电路板更小、还意味着天线的带宽和效率会因物理尺寸而更小。 建议将天线与900MHz 匹配、然后在868MHz 和915MHz 下测量性能。 如果您的性能不令人满意、我将使用一个天线匹配 BOM 进行868 MHz 测试、使用另一个天线匹配 BOM 进行915 MHz 测试。   

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是否有任何 TI 设计手册建议将该芯片天线的天线频率匹配为900MHz、因为软件狗似乎是为匹配868MHz 而设计的。

    谢谢、

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Johanson Technology 可帮助调整芯片天线。

    建议联系: Manuel Carmona

    此致、

      Richard