主题中讨论的其他器件: CC1310
您好!
我购买了用于868MHz 和915MHz 频带的 CC1111EMK868-915软件狗、我看到 CC1111EMK868-915说明称 该软件狗在868MHz 和915MHz 频带下运行、但该电路板使用868MHz 芯片天线。 我想知道、如果芯片天线范围为 858 - 878 MHz、它将如何适用于916MHz。 是否有2个以868和915MHz 运行的不同 CC1111EMK 加密狗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我购买了用于868MHz 和915MHz 频带的 CC1111EMK868-915软件狗、我看到 CC1111EMK868-915说明称 该软件狗在868MHz 和915MHz 频带下运行、但该电路板使用868MHz 芯片天线。 我想知道、如果芯片天线范围为 858 - 878 MHz、它将如何适用于916MHz。 是否有2个以868和915MHz 运行的不同 CC1111EMK 加密狗? 谢谢。
我正在设计一个与 CC1111EMK868-915软件狗类似的软件狗、但我使用的是 CC1310 (因为我想重复使用我的一些当前代码)、因此我可以使用该软件狗与另一个具有 CC1310的处理板进行通信。 我的两块板都有微型螺旋 PCB 天线、但现在我想减小加密狗板的尺寸、我可以使用 CC1111EMK868-915使用的芯片天线吗?它在868和915MHz 频率下都可以工作?
您好!
是的、来自 CC1111EMK868-915的芯片天线也可与 CC1310配合使用。
使电路板更小、还意味着天线的带宽和效率会因物理尺寸而更小。 建议将天线与900MHz 匹配、然后在868MHz 和915MHz 下测量性能。 如果您的性能不令人满意、我将使用一个天线匹配 BOM 进行868 MHz 测试、使用另一个天线匹配 BOM 进行915 MHz 测试。
此致、
Richard