This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:获得+30dBm 输出功率@ 450-470MHz 的最佳选择是什么

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/828645/cc1121-what-is-the-best-option-to-get-30dbm-output-power-450-470mhz

器件型号:CC1121

大家好、

当 CC1121在450 - 470MHz 的2 FSK 调制中工作时、任何人都有获得+30dBm 输出功率的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未查看该频带中的+30dBm。 在您运行 INJ 的频带中、允许的最大输出功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最大输出功率为+33dBm。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在寻找 TI 产品和应用手册以及加入器件时、我发现了一种可能的解决方案、即采用前端 SKY66119-11的收发器 CC112X 的集成解决方案。 你们(比我更有经验)告诉我这方面的情况吗?

    谢谢、

    Jardel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是一个良好的解决方案。 就我所能发现的、这是我们从侧面看不到的 FEM、您应该向 Skyworks 咨询参考设计。