您好!
有以下问题:
我们的产品使用2个在同一信道(频率)上工作的 CC1121无线电。
我们的产品每隔几毫秒在对讲机2上发送一次信标消息、而另一个对讲机继续 RX。
在某些情况下、有效数据到达并提取到 Radio1 FIFO 中。 无线电2正在发送信标数据(信号强度更高)、数据正在覆盖有效数据。
我希望获得:
CRC 错误(在大多数情况下、我们确实得到它)
2.冲突发现信号,因为在接收到有效数据包时插入信标同步字。
但是、我们 没有 得到碰撞指示。 (MDMCFG1 = 0x4E)。
我们不能选择在冲突中获得中断(相关 GPIO 未连接)、而是 在验证接收到的数据包时从寄存器 DEM_STATUS 中读取标志。
碰撞的确切情形是什么?
DEM_STATUS 中的标志被复位的触发器是什么(可能我读取它太晚了)?
目前、垃圾数据已输入到我们的系统中。
谢谢、
达根