This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/828558/cc1312r-cc1312r-questions

器件型号:CC1312R

您好!  

我有两个关于 CC1312R 的问题。

  1. 对于 CC1312R、是否可以向任何引脚分配中断?
  2. SPI 接口、i2c 或 UART 接口不需要特定的端口引脚? 是否可以将其分配给任何端口?

 感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    有关 I/O 控制器的信息、请参阅 TRM 的第13章。  其中介绍了可将哪些引脚映射到哪些外设以及如何进行映射。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的

    2.是的