This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:LaunchXL-CC1352R1、LaunchXL-CC1352P-2、LaunchXL-CC1352P1:如何为 TIDC-01002进行选择

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/828176/launchxl-cc1350-launchxl-cc1352r1-launchxl-cc1352p-2-launchxl-cc1352p1-how-to-select-for-tidc-01002

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352P1TIDC-01002

你(们)好

我想设置参考设计 TIDC-01002 、我的重点是在自由磁场传感器应用中实现最大距离。 需要几公里。 稀疏测量(每分钟或每小时、某些字节)。

上述 LaunchPad 似乎是原型的有效候选器件、我的问题是:

-无线电性能(最大距离)是否有差异?

-是否建议使用外部天线(而不是 PCB),如果是,则使用哪种天线。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-CC1352P1 (低于1GHz 频段中的 Tx 功率为20dBm)和 LAUNCHXL-CC1352P-2 (2.4GHz 频段中的 Tx 功率为20dBm)可用于实现最大范围。

    您可以使用我们的范围估算器扩展表进行范围计算。 以下是链接。

    是的、您可以使用鞭形天线。 以下是链接。 您可以使用这些等效项。 无需使用相同的源代码。

    https://www.nearson.com/antennas.php?page_id=67

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 LAUNCHXL-CC1325P1作为 TIDC-01002中使用的 CC13x0或 CC13x2 LaunchPad 的直接替代产品吗?

    LaunchPad 是否允许轻松使用上述鞭状天线?这是否需要新的 PCB 设计?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以直接替换、但您可能需要使用正确的 SDK。

    LP 上有可选的射频连接器。 因此、您可以使用它们来使用外部天线、但需要将耦合电容器从板载天线路径移至射频 连接器路径。 有关更多详细信息、请参阅 LP 的原理图。

    谢谢、

    PM