This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:对于220-222MHz 应用、引脚17 (PA)上的负载阻抗值57 +J4欧姆是否会保持不变

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/826709/cc1125-will-the-load-impedance-value-57-j4-ohms-on-pin-17-pa-will-remain-the-same-for-220-222mhz-application

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

大家好、

我们有一位客户询问以下问题:

我们的客户目前正在将 CC1125用于其217-220MHz 半双工无线电、根据 以下 e2e 文章、引脚17的负载阻抗值为57 +J4欧姆:
e2e.ti.com/.../241637.aspx

如果引脚17 (PA)上的负载阻抗值切换到220-222MHz 应用、它们是否会保持不变?
它们可以更改接收器侧的无源 LC 滤波器、以适应220-22MHz 应用。

请确认这是否可行。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、我们尚未在所需的频带中进行任何测试。 57+J4来自我们为169 MHz 设计的参考设计。 如果您以百分比计算、220MHz 与169MHz 相当远、因此我假设必须调整负载。  

    一种实现方法是在您提到的帖子中绘制阻抗、并查看如果您关注不同数据点之间的线路、则会得到220MHz 的阻抗。 另一种方法是以169/220作为起点来扩展网络、但可能需要一些不同的滤波、具体取决于他们想要使用的频带的规定。  

    由于我们尚未对此进行测试、因此客户必须对网络进行相应的测试和调整。

    另请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/556722?CC1200-matching-circuit-for-220MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。 我们已将此事通知客户、以下是他们的回应:

    它们已经有一个经 FCC 认可的无线电、工作频率在217-220 MHz 范围内、PA (引脚17)负载阻抗为57+J4欧姆。
    他们说、可以将连接到 LNA 引脚19和20的预选滤波器从217-220MHz 更改为220-222MHz。  
    它们是否仍然需要更改为 CC1200或 CC1125是否可以工作?

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1125和 CC1200覆盖相同的频率范围。

    如果他们的无线电工作频率在217-220 MHz 范围内、并且对性能满意、则应在220-222 MHz 范围内测试此频率。