主题中讨论的其他器件: CC1200
大家好、
我们有一位客户询问以下问题:
我们的客户目前正在将 CC1125用于其217-220MHz 半双工无线电、根据 以下 e2e 文章、引脚17的负载阻抗值为57 +J4欧姆:
e2e.ti.com/.../241637.aspx
如果引脚17 (PA)上的负载阻抗值切换到220-222MHz 应用、它们是否会保持不变?
它们可以更改接收器侧的无源 LC 滤波器、以适应220-22MHz 应用。
请确认这是否可行。
谢谢!
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们有一位客户询问以下问题:
我们的客户目前正在将 CC1125用于其217-220MHz 半双工无线电、根据 以下 e2e 文章、引脚17的负载阻抗值为57 +J4欧姆:
e2e.ti.com/.../241637.aspx
如果引脚17 (PA)上的负载阻抗值切换到220-222MHz 应用、它们是否会保持不变?
它们可以更改接收器侧的无源 LC 滤波器、以适应220-22MHz 应用。
请确认这是否可行。
谢谢!
Jonathan
据我所知、我们尚未在所需的频带中进行任何测试。 57+J4来自我们为169 MHz 设计的参考设计。 如果您以百分比计算、220MHz 与169MHz 相当远、因此我假设必须调整负载。
一种实现方法是在您提到的帖子中绘制阻抗、并查看如果您关注不同数据点之间的线路、则会得到220MHz 的阻抗。 另一种方法是以169/220作为起点来扩展网络、但可能需要一些不同的滤波、具体取决于他们想要使用的频带的规定。
由于我们尚未对此进行测试、因此客户必须对网络进行相应的测试和调整。
您好、
感谢您的回答。 我们已将此事通知客户、以下是他们的回应:
它们已经有一个经 FCC 认可的无线电、工作频率在217-220 MHz 范围内、PA (引脚17)负载阻抗为57+J4欧姆。
他们说、可以将连接到 LNA 引脚19和20的预选滤波器从217-220MHz 更改为220-222MHz。
它们是否仍然需要更改为 CC1200或 CC1125是否可以工作?
谢谢!
Jonathan