This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:Walsin 433Mhz Balun

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/828053/cc1310-walsin-433mhz-balun

器件型号:CC1310

您好!

我一直在尝试在 Walsin 找人帮忙处理433Mhz 的 CC1310平衡-非平衡变压器(RFBLN2520090YC3T10)

我没有收到来自以下电子邮件的任何回复:rexhung@passivecomponent.com info@passivecomponent.com

我最初在寻找平衡-由于缺乏响应、我决定继续使用原型、希望有人在需要完成最终电路板之前做出响应。

Mouser 的原型拥有大约2000个库存。 在上周耗尽的电量。 我找不到任何库存、无法从 Walsin 那里得到有关这一点的回复。 除上述电子邮件地址外、您是否还有任何我可以使用的特定联系人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到一些信息: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca772/zhca772.pdf

    我将看到我是否可以获得更新的联系信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我们使用的文档。 但它并未详细介绍组件在 PCB 上的放置方式(布线长度、宽度等)。

    如果您能获得任何有用的联系信息、请联系我们。 器件未显示在其网站上、这使得人们很难提供支持。 我被告知联系 info@passivecomponent.com、但没有人会回复。 自2019年5月以来、我已多次通过电子邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通知编写应用手册的人员、希望他能为您提供更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能联系 Joe Yang、他是欧盟/美国市场的窗口。 谢谢。  

    tmyang@passivecomponent.com

    BR。 Albin