This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:用于 CC1350RHB 的开发板

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/827722/cc1350-developer-board-for-cc1350rhb

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC2650MODA

是否有人知道用于 cc1350rhb 的商用开发板?

谢谢、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它不可用。

    但是、如果您希望将其用于开发目的、则可以获得 CC1350 Launchpad。 唯一的区别是 RHB 和 RGZ 封装之间的 GPIO 号。

    CC2650MODA 模块采用 RHB 封装、但仅适用于2.4GHz 频带。 下面是 CC2650MODA 的链接。

    谢谢、

    PM