This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Smart RF Studio 中14dBm 功率设置的 CC1312R ERP 测试失败

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/826500/cc1312r-cc1312r-erp-test-failure-with-14-dbm-power-setting-in-smart-rf-studio

器件型号:CC1312R

尊敬的德州 E2E:  

当我们测试用于 CE ETSI 认证的模块时,Smart RF Studio 面临一个问题,限制为14dBm 即25mW,但当我在 Smart RF Studio 上设置14dBm 时,频谱分析仪中的功率为15dBm (这是我在测试机构/机构的频谱分析仪上看到的)在 Smart RF Studio 中、我具有有限的功率控制、例如14dB m、12.5 dBm 等。。  没有13 dBm,您能帮我们实现额外的功率控制吗?

此致  

Bhavni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的阶跃不在12.5dBm 和14dBm 之间

    我是否正确理解这是最大方向的辐射测量?