This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:关于 OAD 后软复位失败。

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860684/ccs-cc1312r-about-soft-reset-fail-after-oad

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 朋友:

 我们将 CC1312 OAD 解决方案用于我们的产品。

 现在我们遇到了一个问题、即在 OAD 完成且器件进入 unknow 状态后、有时软复位(SysCtrlSystemReset)会失败。

 但它可以通过硬复位(下拉复位 PIN)进入用户应用程序。

 什么原因会导致软复位失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    一些后续问题:

    • 您使用的是哪款 SDK?
    • 您正在执行哪种类型的 OAD (片上或片外)?
    • 对于 BIM 项目、您使用的是哪种编译配置?

    我是否可以执行任何具体步骤来重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ammar:

     SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_20_00_68。

     OAD 类型:片上 OAD  

     BIM 类型:释放

     不清楚是什么原因导致了此问题、因此不容易重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    很抱歉我的答复很晚。 您以何种 PHY 模式/频率运行?

    重现问题时遇到问题、您是否使用未修改的示例项目进行了测试?

    我是否可以执行任何具体步骤来重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    您是否仍然遇到此问题?

    如果您进行了任何代码修改、请分享这些修改并提供一些具体步骤、以便让我重现问题。

    由于不活动、我将关闭该线程。 如果您有更多信息、只需点击"回复"按钮! 如果线程锁定、请单击"询问相关问题"按钮创建新帖子、并提供问题描述和请求的信息。