This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:UART 缓冲器中的附加字节

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/856903/launchxl-cc1350-additional-bytes-in-uart-buffer

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

你(们)好

我尝试将 OAD 映像写入 CC1350-LAUNCHXL (OAD 服务器)、并在 UART 缓冲区中获取其他字节、我不知道它来自何处。

OAD 映像创建的输出为:

FlashOadClient_CC1350STK_tirtos_ccs.hex

德州仪器 OAD 图像工具
版本:1.0

OAD 类型:offchip
img 类型:app
输入文件:、rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1350STK_tirtos_ccs.hex
输出十六进制文件: 
出纸槽文件:bin_orig

运行时输出:

扩展的地址范围。 将元数据放置在0x00001000脚


本计算

了以下字节的16字节 OAD 元数据矢量:| 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8-12 | 12 - 14 | 15 | 16 |
描述: | CRC | CRC-Shdw | imgVer | imgLen | usrId | imgAddr | imgType | stat |
----------------------
数据:| 0x712F | 0xFFFF | 0x0100 | 0x3FBC | EEEE | 0x0400 | 0x01 | 0xFF |

********* 

我的应用程序使用以下选项不断地从 UART 进行写入和读取:

UART_PARAMS_INIT (params);
params.baudrate = 115200;
params.readDataMode = UART_DATA_TEXT;
params.writeDataMode = UART_DATA_TEXT;
Params.readReturnMode = UART_return_NEWLINE;
params.dataLength = UART_LEN_8;
params.stopbits = UART_STOP_ONE;
params.readMode = UART_MODE_CALLACK;
params.writeMode = UART_MODE_BLOCKING;
params.readEcho = UART_ECHO_OFF;

params.readCallback =上游_readCallback;

//打开/打开 UART。
uartHandle = UART_OPEN (Board_UART0、params);
//启用对所有后续 UART_READ()的部分读取
UART_CONTROL (uartHandle、UARTCC26XX_CMD_RETURE_PARTIT_ENABLE、NULL); 

然后、当它接收到一条特定的 OAD 消息时、此代码被运行:

UART_CLOSE (uartHandle);
uartFwUpgrade = true;
OADServer_updateAvailableFwVer();
while ((i == OADServer_processEvent())=0)
... 

当我在主机上运行时、以下命令:

Python oad_write_bin.py /dev/ttyS0 oad_image 

我看到缓冲器始终将0xF0作为第一个字节、将0x05作为最后一个字节(附加图像)。 但是、在构建 OAD 映像时、标头不包含此字节。 (另请注意、标头从字节1开始、而不是从字节0开始)。

问题可能出在哪呢?
可能与主机端相关-  在传输映像之前、我是否应该向串行接口添加 stty 选项?
或者在应用程序正在运行的中间重新打开 UART 可能会出现什么情况?

请帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期 等原因、我们几乎没有落后于时间表。 您的帖子在我们的名单中。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    我想知道您是否可以找到解决您问题的解决方案、或者您是否仍在期待得到解决?

    此致、