Other Parts Discussed in Thread: CC1310
您好!
我在 cc1310闪存中有两个程序代码、引导加载程序和应用程序、引导加载程序位于地址0x0中。 此外、还分配了一个扇区用于存储某些配置。
因此、每次复位后、CPU 从引导加载程序开始执行。
引导加载程序
使用射频内核和 UART 后,引导加载程序使用 SysCtrlSystemReset() API 触发复位。
引导加载程序执行再次开始并跳转到应用程序。
应用
当通过射频接收到某些命令时、应用程序也会进行复位。
但问题是这些从引导加载程序和应用程序的复位不一致、
它始终正常工作、但有时在调用这些 API 重置后、引导加载程序不会执行。
可以有人帮助吗?