This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:wMBus -缓冲计和#39;s 数据

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/861199/cc1310-wmbus---buffering-meter-s-data

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

通过使用 STACKFORCE 提供的 wMBus、CC13310是否支持缓冲 NVM 中的仪表读数? 还是 RAM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供的是第三方堆栈(stackforce)。 听起来、您希望实现的是通常放置在应用层上的内容、这意味着、如果您希望存储从仪表获取的数据、则可以实现这一点。

    对于 NVS、您可以查看 SDK 中的 nvs internal/ nvs external 示例、了解如何使用 NVS 驱动程序。