This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:10W CC1312 420MHz FEM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860770/cc1312r-10w-cc1312-420mhz-fem

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!  

我的一位客户想要40dBm 低于1G 的解决方案。  

我正在寻找 FEM 解决方案。  

您对此有什么建议吗? 约410-420MHz。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    40dBm! 这对我们的低功耗工程师来说是一种动力:)

    如果 Skyworks 或 Qorvo 在此频带和输出功率级别有可用的 FEM、请检查它们。 通常情况下、433MHz 为低功耗、因此可用性将受到更大的限制。 我会将此帖子通知他们。

    我会使用功率 MOSFET 设计、那么您应该能够实现这一点。

    随附了一个 LDMOS 的数据表、这是采用 CC1310的分立式 MOSFET PA 设计的替代器件。 此器件是可通过 RELL 实现接近40dBm 功率的低成本 LDMOS。

    e2e.ti.com/.../RELL-_2D00_-LDMOS.pdf

    此致、

      Richard