This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:电流消耗异常

Guru**** 2549420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860437/cc1101-abnormal-current-consumption

器件型号:CC1101

大家好、

我在~410MHz 下使用 CC1101。

某些模块具有非常高的电流消耗:700mA @3.4V。 收发器很热。 但是、所有 Tx Rx 活动仍然正常。

我尝试重置 MCU 以重新初始化收发器、但它没有帮助。 只有下电上电后重启才有用。 当我尝试将 IC 焊接到另一个电路板上时、某些特定模块会发生这种情况、而 IC 的问题也随之发生。

勘误表未提及任何大电流消耗。

请告知我应进一步检查的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101在任何模式下均不得使用700mA。 由于芯片的电流消耗很可能会导致 ESD 损坏。  

    电路板是否始终处于 ESD 控制环境中?

    您是否在天线接线柱上具有 ESD 保护(如果客户可以访问天线、这一点非常重要)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复。 最终用户无权访问产品。 在考虑良好的 ESD 的情况下、这种情况会在生产线上发生。

    如果收发器受到 ESD 损坏、为什么重启电源可以帮助解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、与 ESD 相关的高电流不应在下电上电后消失、但 ESD 引起的短路是唯一能够解释700mA 电流的原因。  

    如果您进行下电上电、高功耗将变得正常、或者您稍后会看到它吗? 高电流是否出现在给定模式下?  

    尝试测量良好模块和异常模块上每个引脚到接地的阻抗、并查看阻抗是否相等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    它几乎不会再现症状。 经过100次循环通电后、某些"异常"模块不会。 有些人会这样做。

    无论我们是否使用无线电唤醒模式、都会发生这种情况。

    您认为 FA 是否有助于找出根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    95%概率的 FA 会告诉您存在 ESD 损坏、但它不会告诉您原因、因此不会为您提供这么多信息。  

    FA 的要求是测量阻抗、因此您应该从这里开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 非常感谢。