This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:运行 wMBus 时出现问题

Guru**** 2503585 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860289/cc1310-problem-in-running-wmbus

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

我正在尝试运行一个简单的测试来检查 wMBus 协议。

为此、我安装了 CC1310 LaunchPad、并安装了"wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0.exe"

然后、我在   CC1310 LaunchPad 上加载了 Serial_CC13xx_Collector_T2.hex、并将其连接到 PC 以进行测试。

我得到了串行库 swra466b/sblAppEx_1_03_00_00的项目。 当我运行它并打开 LaunchPad UART 的端口时、我遇到错误、无法运行 wMBus 协议!

我的测试目标是检查协议并对其进行测试、我有一个 wMBus 水表、我将使用 CC1310 LaunchPad 作为收集器来读取水表、与 CC1310 LaunchPad 通信的是使用 sblAppEx_1_03_00_00通过串行 UART、对吧?

可以帮帮你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择运行 sblAppEx_1_03_00_00? 这是一个串行引导加载程序、旨在使用映像刷写器件。 您需要的是终端窗口帽子、它允许您通过 UART 向收集器发送十六进制命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对"sblAppEx_1_03_00_00"是 串行引导加载程序 、适用于其他应用!

    我需要的是应用实现"无线 M-Bus 串行库"来测试模块!

    我是指一个实现 STACKFORCE 串行接口的简单应用!

    您能告诉我要使用哪一个吗?

    您是否有实现 STACKFORCE 串行接口的基于 Linux 的应用程序? 这对我们非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wM-bus 堆栈由 Stackforce 提供、TI 不提供任何工具。 Stackforce 以前有一个工具用于此目的、但它不在最新的 Windows 版本上运行、因此不再提供。   您需要的是终端窗口帽子、它允许您通过 UART 向收集器发送十六进制命令。