This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用发生器而不是晶体

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860282/cc1352r-using-generator-instead-of-crystal

器件型号:CC1352R

是否可以使用32kHz 频率发生器发出的信号代替振荡振幅为0至1.8V 的32kHz 石英晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用1.8V 电压为芯片供电、则可以这样做。 在 syscfg 中打开器件配置并更改"LF 时钟源"