This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:使用单线(单线通信)将 CC1310与 TI DAC161P997连接

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997, CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/859765/launchxl-cc1310-interface-cc1310-with-ti-dac161p997-using-a-single-wire-single-wire-communication

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:DAC161P997CC1310

大家好、

我正在使用 LAUNCHXL-CC1310并尝试将 CC1310与 TI DAC161P997连接、以实现它们之间的单线通信。 有可能吗? 如果是、有人可以建议相关资源吗?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有此类示例。 为什么您需要在 MSP430和 CC1310之间使用单线通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是错误的问题。 请查看更新后的问题。

    不过、感谢您的快速回复。  

    Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不在 CC1310上提供此类单线协议示例、因此您仍需要自己完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢