This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:基于本底噪声的 LQI

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/857386/cc1200-lqi-based-on-noise-floor

器件型号:CC1200

您好!

CC1200可将 LQI 附加到任何接收到的数据包。  

我希望有一个 LQI、它将本底噪声作为计算的基础。

显而易见的原因是需要对安装物联网传感器的用户进行距离评估。

提供绝对 RSSI 并不能明确指示物联网传感器应位于的可能范围、因为根据本底噪声、该范围可能会有很大的变化、尤其是在 ISM 频段。

我想在传感器侧或基站上为用户提供简单的信号质量调节、这将考虑本底噪声、并想知道附加的 CC1200 LQI 是否足够。

来自此主题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/740870

这个:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/856155?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LQI

在公式中、它似乎是 RSSI 的一个低值。

1-该值"ED_RF_POWER_MIN_DBM"是什么,它是本底噪声吗?

2 -计算对 CC1200也有效吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这些链接对 CC1200无效。

    您可以读取 LQI 寄存器并根据其值来决定它。 下面是 LQI 的说明。

    "链路质量指示器是接收到的信号当前质量的指标。 如果

    启用了 Pkt_CFG1.append_status、该值会自动添加到附加的最后一个字节中

    有效载荷之后。 也可以从 LQI_VAL 寄存器读取该值。 LQI 给出了估算值

    对接收到的信号进行解调的容易程度。 LQI 最好用作的相对测量值

    链路质量(低值表示比高值更好的链路)、因为该值是

    取决于调制格式。"

    您也可以考虑使用 PQT。

    有关 LQI 和 PQT 的更多详细信息、请参阅 CC1200用户指南。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 PM。

    我通过深入探讨 SmartRF Studio 帮助主题中的另一个主题找到了部分答案。

    打开 Advanced RF Parameters (高级射频参数)窗口并单击 Sync Word Detection - Wavematch (同步字检测- Wavematch)蓝色问号单选按钮时、它会给出3个提示。

    技巧3就是这样、为我们提供了一种读取本底噪声的好方法:

    提示3:要测量通道中的噪声、请选择同步字限定器值的最高值和"附加 RSSI"。 这将导致接收器接收到一个关于噪声/任何内容的有效数据包并附加 RSSI -然后 RSSI 是当时背景噪声的一个很好的测量值。


    我将从那里开始、如果它通过将有效数据包与 该噪声值进行比率来提供相关信息、我将对此进行实验。

    非常感谢