This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:数字数据始终存在...

Guru**** 2383370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/856950/cc1120-digital-data-is-always-present

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC2511

大家好、我遇到了这个收发器的透明串行模式的问题。 CC1120由 SmartRF Studio 7最新版本通过具有 USB 上 CC2511芯片的 CC 调试器进行控制。 我的收发器处于 RX 模式、GPIOx 引脚上始终是我使用 Saleae 逻辑 USB 分析仪捕获的一些数字噪声信号。 当我在配置为在 TX 模式下工作的其他 CC1120上传输某些数据时、信号被正确捕获、但在两次传输之间具有相同的噪声。 我正在使用 ASK/OOK 调制、并尝试在传统模拟无线电设备中获得类似的噪声抑制。 我可以通过什么寄存器设置获得这样的行为? 我猜它必须与 CCA 和 AGC 注册表有一些连接... 我非常感谢在配置 CC1120的正确方面提供的帮助。 无论无线中是否存在射频信号、都必须始终是收发器输出 GPIO 引脚上的数字数据?

提前感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应... 我耐心等待您的解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在透明模式下、在 GPIO 引脚上看到数字噪声是一种正常行为。 您需要处理外部 MCU 中的所有数据。

    您可以在发送器的数据流的开头发送一些预定义数据、并在 Rx 信号中检查此预定义数据。 当 Rx 数据与此预定义数据匹配时、您会 在 MCU 中接收/处理后续数据、否则会忽略这些数据。

    您可能需要使用一些"开始"和"停止"序列来标识数据流的"开始"和"停止"。

    您可以尝试使用 CS (载波侦听阈值)、但我不确定它是否在透明模式下工作?

    谢谢、

    PM