This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:为 CC1350射频项目创建 OAD 映像

Guru**** 2766455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/856167/launchxl-cc1350-oad-image-creation-for-cc1350-rf-project

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1350STK

你(们)好

我正在尝试从 rfEasyLinkTx 项目为 CC1350构建 OAD 映像文件。

我正在使用 CCS 9.1、并在 rfEasyLinkTx 工程中的编译后处理步骤中添加了以下步骤:

${CG_TOOL_HEX}-order MS --memwidth=8 --Intel -o "${ProjName}.hex"${ProjName}.out"
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin /utils/tiobj2bin/mkhex4bin ""${BuildArtiftFileName}"${BuildArtiftFileBaseName}.bin""${CCS_INSTALL_ROOT}"${CST_ROOT"}"${CG_ROOT_TOOL_TOOL"/bin/armofd}/bin/armhex

我在 release.cfg 的 tirtos_builds_CC1350STK_release_ccs 项目中添加了以下内容:

m3Hwi.resetVectorAddress = 0x10010; 

我按照中的指令进行操作 /docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/cc13x0/oad-easylink/oad_onchip.html

但是、当我运行 python /usr/bin/hexmerge.py -o rfWsnNodeOAD_CC1310LP_All.hex "-overlage=error" rfEasyLinkTx_CC1350STK.hex bim_extflash_cc1350lp_bim.hex 时

我得到错误:"地址0x0处的数据重叠"

如何为射频项目创建 OAD 映像(无堆栈或应用程序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在 rfWsnNodeExtFlashOadClient_CC1350STK_tirtos_ccs 的自述文件中找到了指令。

    它似乎起作用