This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:WB-DSSS 和 FecMode

Guru**** 2411010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/856162/cc1310-wb-dsss-and-fecmode

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101CC2500

在为 WB-DSSS 生成代码时,SmartRF Studio 会将.formatConfig.fecMode 参数设置为0x8.....

在过去,当使用 WB-DSSS....时,我已经将此值设置为0x0

此外,TRM 不会说明值0x8对该参数的意义...

通过我自己的实验来查看传输前的调制输出、将.formatConfig.fecMode 设置为0x0或0x8不会改变结果....

是否有人能澄清我在这里看到的区别(如果有的话)…

谢谢、bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio?

    我已在所有 WD-DSS 模式中选中 SmartRF Studio、formatConf.fecMode 设置为0。

    您可以双击"CMD_PROP_RADIO_SETUP "寄存器、然后打开每个位的命令说明。 请参阅下表。

    我还注意到、用户指南(SWCU117 - Rev-h)中的表23-129中提供了相同的信息。

    22..23.

    formatConf

    0..5

    nSwBits

    W

    同步字位的数量(8–32)

    6.6.

    bBitReversal

    W

    0:为1使用正偏差
    1:0使用正偏差

    7.7.

    b MsbFirst

    W

    0:首先发送最低有效位
    1:首先发送最高有效位

    8.11.

    FecMode

    W

    选择编码
    0:未编码的二进制调制
    8:远距离模式
    10:曼彻斯特编码二进制调制
    其他:保留

    13.15.

    白模式

    W

    0:不进行美白
    1:CC1101/CC2500兼容白光
    2:PN9白化而不会出现字节反转
    3:保留
    4:无符合 IEEE 802.15.4g 标准的32位美白化器 CRC
    5:符合 IEEE 802.15.4g 标准的白名单和32位 CRC
    6:无白名单、动态兼容 IEEE 802.15.4g 的16位或32位 CRC
    7:动态兼容 IEEE 802.15.4g 的白名单和16位或32位 CRC

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本2.11.0

    我假设有一个更新的版本,我可能应该抓取它…   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请下载最新版本的 SmartRF Studio (2.15.0)。

    我还与一名相关工程师讨论了这个问题、他澄清了我们在特征评定中使用了0x8。 我们还建议参考以下应用手册 SWRA591。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册回答了我的问题....