This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:XTAL 频率38.4MHz

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/855563/cc1200-xtal-frequency-38-4-mhz

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1125

您好!

cc1200中是否可以为38.4MHz 的输入计时、cc1125中是否可以为32MHz 至40MHz 计时、cc1200中是否也可以为该范围计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、38.4MHz 可用于 CC1200。 请查看数据表中的第4.14章:

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项(38.4MHz)在 smartRFstdio 中不可用(1200)、它在 cc1125中可用。

    这是由于任何问题或任何具体原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 SmartRF Studio 中为 CC1200手动设置38.4MHz。 如果将其设置为不推荐的值、则会出现以下错误:

    此致、

    R.M.