请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 您好!
是否可以将我的定制板(基于 Launchpad)的厚度减小到
0.034英寸-而不是电流(根据 launchpad gers') 0.062英寸?
换言之、除了调整50欧姆的布线宽度计算之外、还有没有其他方法
使层堆栈紧凑的其他问题(性能或其他问题)
会怎么样?
如果不是、我计划保持电介质厚度的比例/比率 与相同
CC1352R Launchpad 层堆栈。 基本上将其按1比1进行缩放。
请提供建议。 一如既往、感谢您的及时关注和帮助。
最棒的
SE