This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:340MHz 射频设计

Guru**** 2579285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/854743/cc1352r-340mhz-rf-design

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1190

你(们)好

我想在340MHz 左右使用 CC1352R、该频率在器件支持的频带内。 对于该频率、最适合使用的参考设计是什么? "Hardware Configuration and PCB Design Considerations (硬件配置和 PCB 设计注意事项)"文档 swra640c 建议将 swrc352用作433MHz 参考设计、但该文件似乎不存在。 我是否可以从其他合适的433MHz 或315MHz 参考设计开始? 优化设计的最佳方法是什么?

或者、是否有任何滤波器/平衡-非平衡变压器 IPC 器件可在此频率下使用?

最后、是否有任何建议的集成射频前端(与 CC1190类似)能够提供30dBm 输出功率、可与 CC1352R 搭配使用? 我在论坛上看到了 Skyworks 前端、但他们似乎没有任何覆盖此频段的产品。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我将从"433"MHz 标准参考设计开始。 下面显示的原理图来自 CC13x2的433/2440MHz Murata IPC。 此测试尚未在340MHz 下进行。

    您计划通过哪些法规(国家/地区)?

    315/340MHz 通常是较低的输出频带。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。

    申请是针对南非的、通过了当地法规。

    您是否有上述 IPC 的链接? 我以前没有在任何文档中看到过它。

    如果我要使用分立式组件实现340MHz 的 IPC 组件值、您是否有任何关于调整 IPC 组件值的建议?

    此致、

    Taariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taariq、

    433/2440MHz IPC 与 CC1352x 的863-928/2440MHz IPC 具有相同的封装和引脚排列。  http://www.ti.com/lit/an/swra629a/swra629a.pdf 上提供了应用手册 、但433/2440MHz 尚未包含在内。

    有关样片、请联系:Preben at Murata: plarsen@murata.com

    我不熟悉340MHz SA 规定、最大输出功率、谐波电平等是多少?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IPC 通常具有内置的 LPF、设计用于在450MHz 后进行滤波。 340MHz 时平衡-非平衡变压器的损耗可能约为0.5dB 至1.0dB、但主要问题是二次谐波、因为这将接近680MHz 左右。 如果您在340MHz 和高功率下使用 IPC、那么我将添加二次谐波陷波或额外的 LC 滤波。

    /Richard