This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/855040/lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352P1CC1352RCC1352P

尊敬的先生:

我想问(只能肯定) LPSTK-CC1352R 是否与 LaunchPad LAUNCHXL-CC1352P1、 LAUNCHXL-CC1352P-2 100%兼容?

此致

Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    LPSTK-CC1352R 基于 CC1352R 器件。 因此、您可以直接使用为 CC1352R 编译的映像。 但是、您不能直接使用为 CC1352P 编译的映像(因为 CC1352P 和 CC1352R 不完全是相同的器件)。  

    话虽如此、代码易于从一个器件移植到另一个器件。

    我希望这将有所帮助、

    此致、