This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:是否对 LPSTK-CC1352R 进行编程?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/854562/lpstk-cc1352r-programming-the-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好!

我在 LPSTK-CC1352R 上看到 JTAG 连接器、但购买时它是否包含 JTAG 电缆? 它还包括天线吗?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 https://www.ti.com/tool/LPSTK-CC1352R 页面:

    包含项目

    • LaunchPad SensorTag 板和可拆卸外壳
    • 用于 JTAG 连接的10引脚扁平带状电缆
    • 低于1GHz 旋转天线
    • 2线母对母电缆
    • 快速入门指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我下载了最新的 SDK、没有 LPSTK-CC1352R 文件夹。 因此、我假设 CC1352R LP 示例适用于 LPSTK-CC1352R。 LPSTK-CC1352R 是否还有 OOB 演示? 此外、当我从 LPSTK-CC1352R 页面中单击 Simplelink Academy 时、链接会断开。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述 、LPSTK-CC1352R 使用 CC1352R1_LAUNCHXL 文件夹中提供的示例。 为 LPSTK-CC1352R 专门编写了一个示例(名为"multi_sensor")。 您将在 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/multi_sensor/中找到它

    关于 SimpleLink Academy 培训、应尽快提供(很抱歉、没有更精确)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。