This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SysConfig:TI 15.4 Stack

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/853909/cc1312r-sysconfig-ti-15-4-stack

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

SysConfig 何时会在 TI 15.4 Stack 中支持433Mhz?

目前最佳解决方案是什么?

我的目标是在433Mhz 上将 DMM 与定制射频协议栈以及 TI 15.4协议栈搭配使用。 这是使用当前 syscfg 实现的吗?

此致、

Scot Cowley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分配 SysConfig 专家进行评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scot、

    CC1312R 上针对这个频带的特性描述并不完整。 有关更多信息、请参阅以下文章:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/710070/2618320#2618320

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/708238#pi320995=1

    要在您的终端实施建议、您必须禁用 SysConfig。 在此之后、根据需要对生成的文件进行更改。

    当前禁用 SysConfig 的变通办法 需要执行以下步骤:

    1. 通过 SysConfig 工具、使用所需的设置构建项目。
    2. 将生成的所有.c/h SysConfig 文件复制到工程中的新文件夹。
    3.   从构建中排除 SysConfig 文件。

    [引用 USER="Scot Cowley">我的目标是在433Mhz 上将 DMM 与自定义射频堆栈以及用于 OAD 的 TI 15.4堆栈结合使用。 这是否可以使用当前 syscfg 来实现?[/quot]

    目前、有 DMM 和 BLE OAD 的示例。 遗憾的是、没有15.4 Stack OAD 的示例。

    如果您有任何后续问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。  

    [引用用户="Ammar N"]

    CC1312R 上针对这个频带的特性描述并不完整。

    [/报价]

    我看到有关 CC1312R 15.4特性描述的帖子来自大约15个月前的帖子。 您是否知道何时可以完成此操作?

    [引用用户="Ammar N"]

    目前、有 DMM 和 BLE OAD 的示例。 遗憾的是、没有15.4 Stack OAD 的示例。

    [/报价]

    对于低于1GHz 的 OAD 示例、该热线中是否有任何内容? 如果是、是否有估算时间范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要后退一步、请允许我澄清一些问题。

    CC1312电路板没有任何示例、因为我们的 DMM 模块专为多协议使用(即 BLE + 15.4)而设计。 以下是一些您可以尝试实施用例的策略:

    1. 从15.4传感器 OAD 项目开始并添加 DMM 集成(请参阅 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=eCfARaV__2.20.00.38&node=AIS9yiev7fig2l.r-sVAPQ__pTTHBmu__LATEST&r=eCfARaV__LATEST&r=eCfARaV__2.40.00.20)
    2. 从 DMM CC1352项目开始、并将其移植到 CC1312。  

    要回答您的问题:

    [引述 USER="Scot Cowley ]我看到 有关 CC1312R 15.4特征评定的帖子来自大约15个月前的帖子。 您是否知道何时可以完成此操作?[/报价]

    很遗憾、我现在没有确切的发布日期。

    [引用 user="Scot Cowley">对于低于1GHz 的 OAD 示例、该热线中是否有任何内容? 如果是、是否有估算时间范围?

    我认为现在还没有。 我们将在以后的版本中记住此用例。