This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:SimpleLink 3.3版本

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/854000/launchxl-cc1310-release-of-simplelink-3-3

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1310

我看到 Simplelink 3.3完全转向 SysConfig。 我即将开始一个项目、并希望使用 SysConfig。 是否有发布日期? 如果它已发布、则在我通过 Web 转到 Resource Explorer 时不会显示它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们发布了具有完全 SysConfig 支持的3.30 SDK。

    您应该在 TI Resource Explorer 中的"Software>SimpleLink CC13x2 26x2 SDK - 3.30.00.03"下看到它。

    以下是 SDK 下载的直接链接: http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我使用的是 CC1310、而不是 CC1312。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我误读了您的帖子。 感谢您的纠正!

    遗憾的是 、CC13x0和 CC26x0器件不会使用 SysConfig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您应该在示例中更改自述文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此事提请我注意。

    我将在未来的版本中告知相应的团队纠正这一问题。