This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:SM 总线与 BQ40Z80兼容

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/853763/cc1310-sm-bus-compatibility-with-bq40z80

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

我正在设计 具有低于1GHz 无线连接的智能 BMS (使用 BQ40Z80)。 IC BQ40Z80使用 SMBus V1.1协议进行通信、SMBus 对我来说是新的、在互联网上、I2C 和 SMBus 似乎都具有相似的特性。

我的问题是"如果将 CC1310与 BQ40Z80搭配使用、我在通信中可能会遇到什么问题、或者它是否可以协同工作?"