This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:天线分集的建议前导码长度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/853572/cc1200-recommended-preamble-length-in-antenna-diversity

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1310

香榭丽舍

客户询问天线分集算法建议的最小前导码长度是多少。 应用手册(http://www.ti.com/lit/an/swra469/swra469.pdf)报告的测量值为12字节、但客户希望使用较短的前导码。 cc1310应用手册(http://www.ti.com/lit/an/swra523b/swra523b.pdf)提供了一个公式来计算前导码长度、默认设置的前导码长度为6字节。 这也适用于 cc1200吗? 如果没有,是否可以提出这样一个公式/建议?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是专家、但如果我可以提议、

    应计算 CS 准备好在每个天线上进行 RSSI 分析的最短时间。

    那么、了解前导码最小长度的一种可能方法如下所示:

     

    根据比特率寄存器设置计算 CS (Excel 计算器位于此处: www.ti.com/.../swra428)

    对于两个天线、这次乘以2…

    留出额外的处理时间。

    将总时间除以一位的周期、即可得到所需的前导码位数并取整为下一个整数字节。

    我想这将是多样性序言的最短时间。

    这可以吗? 是否有专家有更好的方法?