请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 主题中讨论的其他器件: CC1352R、 CC1352P
您好!
是否在最新的 SDK 中准备好了示例程序、以便 LPSTK-CC1352R 和 CC1352R Launchpad 进行通信?
此外、CC1352R Launchpad 和 CC1352P Launchpad 有何差异?
-kel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否在最新的 SDK 中准备好了示例程序、以便 LPSTK-CC1352R 和 CC1352R Launchpad 进行通信?
此外、CC1352R Launchpad 和 CC1352P Launchpad 有何差异?
-kel
对于 CC1352R/CC1352R-LPSTK、可以使用 CC1352R Launchpad 的示例。 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AErO6JTn4jgRBgt5VuJVhw__pTTHBmu__LATEST&search=debug
是的、CC1352R 和 CC1352P 是两种不同的器 件、其中 P 器件包含一个额外的 PA、输出功率可高达20dBm。 CC1352P 是一些不同的 LP、具体取决于20dBm 是否应位于868-916 MHz 和/或2.4GHz 频带。