This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120和 SKY65367-11原理图

Guru**** 2747115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/853277/cc1120-cc1120-and-sky65367-11-schematic

器件型号:CC1120

在左上方的这个原理图中、"ount 0r 电阻器:C14" 是指 R3?  

此外、如果我不使用"选项 A" 、我不要放置这些组件、也不要将 L2连接到 C25、我不确定这一点、因为在电路板布局上、L2和 C25之间的距离很远、我必须放置一根导线。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_2D00_-CC1120-Skyworks-30-dBm-169-MHz-Ref-Design-Rev1_5F00_0_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C14:组件编号正确。 使用 TCXO 时、XOSC_Q1必须接地。  

    是的、如果您不使用选项"A"、则 L2上的引脚2必须连接到 C25上的引脚1 (编号参考原理图)如果您不需要使用选项"A" 、则应执行新的布局、其中 L2和 C25相邻。