This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:用于指示嗅探模式的信号

Guru**** 2846310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/851622/cc1120-a-signal-to-indiczte-sniff-mode

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1190

您好!

我的客户希望在   监听模式下睡眠期间禁用缓冲放大器、该缓冲放大器将模拟信号输入到 CC1120。  在这种情况下、

1.该器件能否输出任何正确的信号来控制 放大器的禁用?    用户应如何设置寄存器 以执行该操作?

2. 客户可以使用 RBIAS 电压来禁用放大器吗?  此问题的背景是、客户观察到的 RBIAS 电压电平 会因睡眠模式而变化。

此致、Taki     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在 www.ti.com/.../swra393中使用第4章中描述的一些信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    客户希望控制外部运算放大器。  您能在这种情况下提供任何建议吗?

    此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于他们希望在睡眠模式下禁用 OPAMP、因此应使用 LNA_PD 信号、如应用手册中所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 swra393c.pdf 中搜索了 LNA_PD、但找不到它。

    哪个应用程序。 注意、我应该看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在用户指南中找到了 LNA_PD。  谢谢。

    应用程序。 请注意、建议将信号分配给 GPIO3引脚、但不要分配给 GPIO1或2。  

    您能否提供原因?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      正如我在第一个线程中所指出的、在 www.ti.com/.../swra393c.pdf 的第4章脚注中:

    "GPIO1不被使用、这是因为它与 SPI 接口上的 SO 引脚是同一个引脚。 仅当 CSn 为高电平时、在该引脚上编程的输出才有效。 对于使用 eWOR 的系统、CC1190上的 LNA_EN 引脚应由 GPIO3控制。 这与睡眠模式中 CC1120 GPIO 引脚的极性有关。"

    因此、它取决于您使用的运算放大器、您在睡眠时需要哪种极性。 另见 http://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf 中的3.4。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。  我明白了。

    BTW、关于问题2、再次如下面所示、RBIAS 输出是否在 RX 监听模式下与睡眠状态同步启用?
      2. 客户可以使用 RBIAS 电压来禁用放大器吗?   

    我相信 RBIAS 输出电压稳压为1.2V、睡眠状态下的电压变为0V。  我的理解是否正确?

    此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RBias 电压不是数字信号、电压为1.25V。该节点也对容性负载敏感、因此应谨慎加载节点。  但正确的是、由于内部稳压器已关闭、因此该节点上的电压在睡眠模式下会变为0V。 这意味着您可以使用 RBias 电阻器上的电压来指示睡眠状态。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 RBIAS 引脚电压表示睡眠状态。  谢谢你。

    关于睡眠状态、用户指南 swru295e.pdf 提到了睡眠模式中 GPIO 引脚的一些行为。  您可以在用户指南 P. 18的第3.4节中看到它。
    描述是否应用于第9.7节中提到的 RX 监听模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、3.4适用于对讲机处于睡眠状态时的 RX 监听模式。