This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:xds110有问题?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/847911/launchxl-cc1350-xds110-bricked

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
Thread 中讨论的其他器件:CC1350CC2650

您好!

我正在为基于 openocd 和 arm-none-eabi-gdb 的 cc1350和 cc2650设置开发环境。

在 cc2650上、它可以正常工作、在 cc1350 launchpad 上、我遇到了一些问题(可能与此无关)、在尝试修复时、我升级了 xds110固件(版本3.thing)、但 openocd 停止工作。 这是它显示的误差。

错误:JTAG TAP:cc13x0.jRC Expected 1 of 1:0x0b9be02f (mfg:0x017 (Texas Instruments)、part:bx9be、ver:0x0)

一段时间后、我可能错误的 ID 是由于 xds110固件 v3所致、因此我尝试在 xds110中安装一个旧固件(我在几年前安装的 CCS 的旧实例中发现了它)。 但是、在更新之后(我使用 xdsdfu 完成了更新)、器件看起来是砖砌的。 当我插入 USB 时、我看不到任何活动、而 Windows 设备管理器在插入 USB 时没有反应。

此外、由于我对此不满意、我在 cc2650 launchpad 上尝试了相同的过程(当时正在工作)、但结果相同、我无法再访问该器件...

那么、我是否使调试器成为砖型? 我可以做些什么来修复吗?

谢谢、

Davide。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    您能否尝试使用 SmartRF Studio 并查看它是否能够识别该器件? 它还可以 重新安装 XDS110驱动程序。  这只是为了查看您是否可以再次获得连接。 SmartRF Studio 可从以下位置下载: www.ti.com/.../smartrftm-studio 

    您也可以尝试手动重新安装驱动程序。 这些驱动程序可与 SmartRF Studio 一起找到,网址为:..\SmartRF Tools\Drivers\xds110。 执行此操作时、请确保一次只插入一个设备

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、

    我尝试手动安装*。INF 文件、我尝试了 SmartRF Studio 最后版本中包含的文件(运气不佳)以及旧版 CCS 安装中包含的文件(在这里、我获取了会损坏器件的 XDS 固件)。

    我尝试将器件插入 Linux PC、dmesg 命令不显示任何有关 USB/串行端口/调试器的信息。 在 Windows 上、我不知道是否 存在等效的 dmesg、但是、当我在设备管理器打开的情况下插入有效的 USB 设备时、我通常会看到一种"刷新"、用于更新显示的设备树。 使用这些板时、我看不到设备管理器的任何活动(很明显、如果我搜索 xds110、则没有任何活动)。

    然后我需要其他建议(如果有...)。 也许、是否有一种硬件方法(例如将某些引脚上拉为高电平/低电平)来强制 xds110的 DFU 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我们落后于时间表。 我们将对此进行研究。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 XDS110未在 SmartRF Studio 等中弹出、您很可能需要将引导加载程序代码重新刷新到 Tiva 中:可以在 C:\ti\ccs920\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110\firmware.bin 下找到用于此操作的十六进制文件、但这需要有一个功能 XDS110和用于 TCA 的调试连接器。 如果您从下方查看 LP、则连接器位于右上角的 P8 (位于 C1310 LP 上)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这看起来不是不可能的。 我有一个工作正常的 XDS110、现在我尝试找到连接器。

    谢谢、

    Davide。