Thread 中讨论的其他器件:CC1350、 CC2650
您好!
我正在为基于 openocd 和 arm-none-eabi-gdb 的 cc1350和 cc2650设置开发环境。
在 cc2650上、它可以正常工作、在 cc1350 launchpad 上、我遇到了一些问题(可能与此无关)、在尝试修复时、我升级了 xds110固件(版本3.thing)、但 openocd 停止工作。 这是它显示的误差。
错误:JTAG TAP:cc13x0.jRC Expected 1 of 1:0x0b9be02f (mfg:0x017 (Texas Instruments)、part:bx9be、ver:0x0)
一段时间后、我可能错误的 ID 是由于 xds110固件 v3所致、因此我尝试在 xds110中安装一个旧固件(我在几年前安装的 CCS 的旧实例中发现了它)。 但是、在更新之后(我使用 xdsdfu 完成了更新)、器件看起来是砖砌的。 当我插入 USB 时、我看不到任何活动、而 Windows 设备管理器在插入 USB 时没有反应。
此外、由于我对此不满意、我在 cc2650 launchpad 上尝试了相同的过程(当时正在工作)、但结果相同、我无法再访问该器件...
那么、我是否使调试器成为砖型? 我可以做些什么来修复吗?
谢谢、
Davide。