This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:SmartRF 收发器评估板不工作

Guru**** 2505025 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/850943/cc1200dk-a-smartrf-transceiver-evaluation-board-does-not-work

器件型号:CC1200DK

您好、香榭丽舍

我们的客户最近购买了 CC1200DK、并且遇到了问题。

症状如下:

其中一 个 SmartRF 收发器评估板在 SmartRF 模式下不工作。
PC 无法通过 USB 识别它。
将电路板上的 USB 模式开关 S1从 SmartRF 模式更改为 UART 模式后、PC 会检测到 USB、电路板上的显示屏工作正常。

在 SmartRF 模式下,指示 USB 操作的 LED D6 (USB LED)亮起。
即使移除了子板、LED 也会保持开启状态。

我相信 LED 通常会闪烁(100msON-900msOFF)、并且未检测到 RF-IC。

让我们澄清一下是否有止点。
非常感谢您的支持。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况是在两个电路板上发生还是仅在一个电路板上发生?

    有关 TrxEB 板的正确设置、请参阅以下应用手册。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    是的、只有电路板无法正常工作。

    另一方面、另一个工作正常。

    即使它们是相同的设置,单板也不起作用。

    谢谢、此致、

    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    您是否可以要求他们检查电源选择连接器(请参阅 用户指南的第6.3节) 和电流测量跳线(请参阅 用户指南的第6.12节)上的电压?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hitoshi、

    由于我没有收到您的任何回复、我认为它已经解决、我将关闭此主题。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    很抱歉我迟到了。
    我已经检查了电压和电源选择。
    唯一一个电路板无法正常工作。

    它正在当地处理。
    请关闭查询。
    非常感谢您的支持。

    此致、
    Hitoshi