This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:无法连接到器件或执行存储器擦除

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/852461/cc1312r-cannot-connect-to-device-or-perform-memory-erase

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC2642R

我在定制板上的 CC1312R 器件上工作、并且一直在闪存不同的测试程序、但现在无法通过 cJTAG 连接到器件。 我一直在使用 JLink 调试器、但现在收到错误消息:

InitTarget:找不到 ICE-Pick (IDCODE 不匹配)。 预期为0x0B00002F、找到:0xFFFFFFFF

***** 错误:InitTarget():返回错误代码-1的 pcode

我尝试使用 Uniflash 和 Flash Programmer 2尝试使用 XDS200整体擦除器件、但无法这样做。 Uniflash 返回以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功解决了这个问题。 我已更新 XDS200调试器上的固件。 然后、通过闪存编程器2、器件终于出现了、但奇怪的是、它是 CC2642R。 我强制执行批量擦除、现在我能够连接到器件。