您好!
我已经使用 TDMA 方法实现了射频网络、其中所有节点将按照分配的时间发送数据。 但其中没有基于事件的系统。 这意味着当节点获得数据时、它无法立即发送数据。 它必须等到时间到来。
因此、从上面可以看出、我必须在不改变流速的情况下实现基于事件的网络通信。 如何使用 TDMA 方法实现这一点。
请提出任何解决方案、以解决此问题
谢谢你
Nilesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经使用 TDMA 方法实现了射频网络、其中所有节点将按照分配的时间发送数据。 但其中没有基于事件的系统。 这意味着当节点获得数据时、它无法立即发送数据。 它必须等到时间到来。
因此、从上面可以看出、我必须在不改变流速的情况下实现基于事件的网络通信。 如何使用 TDMA 方法实现这一点。
请提出任何解决方案、以解决此问题
谢谢你
Nilesh
您好!
我认为您可以使用命令链接、根据上一条命令的结果执行无线电操作。
此致。
您好、先生、
如果我参考同样基于命令链接的 LBT 示例代码。 假设我在网络中连接了100个发送器、将其数据发送到接收器。
现在、在100个器件中、我已经对命令链接代码进行了编程、在 这些代码中、每个器件在发送数据时都将执行一些载波侦听
我的问题是、对于100个器件、如果100个器件即使在载波侦听之后也同时进行通信、那么发送器将如何与接收器通信。
时序计算方法。
谢谢
您好!
您是否考虑将 TI 15.4 Stack 用于您的应用? 它是开发的传感器网络应用。
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOfw4W.wazgW96cvSBlFhw__eCfARaV__LATEST
谢谢、