This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:如何在15.4stack 中有效使用 PA/LNA

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/850227/ccs-launchxl-cc1310-how-to-effectively-use-pa-lna-in-15-4stack

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1190

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、,我使用 CC1310-1190LaunchPad 并希望打开 PA 和 LNA 函数。 我按照说明进行更改  

#define CONFIG_RANGE_EXT_MODE    APIMAC_HIGH_GAIN_MODE

但它不起作用。甚至比原始 CC1310测试距离更差。所以我想问一下、是否需要配置一些选项?请帮我。

我 。的 SDK 版本是 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23 μ s

CC1310 CC1190信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIN、

    您使用的频率是多少?

    TX 功率是多少?

    您如何对此进行测试?

    您是否已通过检查控制引脚验证是否启用了 LNA/PA?

    Rds、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB,

    1.865.125MHZ

    2.26db

    我使用15.4stack 中的收集器和传感器例程对其进行了测试。

    #define CONFIG_RANGE_EXT_MODE    APIMAC_HIGH_GAIN_MODE

    我测量了相应的引脚上拉、因此我应该启用 LNA 或 PA。

    Rds、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从硬件方面来说:LP 旨在支持从869.4MHz 到869.65MHz 的 ETSI 频带 launchpad 上使用的 SAW 滤波器在869MHz 附近具有2MHz 的可用通带。 在更改之前、请查看您是否在预期频率上工作。 对于不同的频带、您应考虑更改 LP 以适应所需的频率。   

    从堆栈侧、我将其留待 AB 评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、我使用默认天线、他支持的频带仅在869MHz?附近的2MHz 通带下工作

    如果我使用 SMA 连接、能否支持更多串联连接?

    我参考了这篇文章,LP 是美国915MHz,但我的 LP 是欧盟868MHz。我不知道它是否影响?

    e2e.ti.com/.../674910

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、您是指 PCB 天线吗? 天线针对我提到的 ETSI 频带进行了调优、我没有检查该频带之外的性能。  

    不确定您的意思是:"如果我使用 SMA 连接、我可以支持更多的串联连接吗?"。 您提到的帖子很长、存在几个不同的问题、您能否更具体地说明您所提及的主题中的哪个帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这是 PCB 天线。

    我的意思是使用 SMA 连接、是否支持更多频带。

    3.now,I 使用 SMA 连接。CC13-90优于 CC1310。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、launchpad 上的 SAW 滤波器会限制频带。 该滤波器还具有几个添加的陷波、以符合 ETSI 法规。 您可以移除 SAW 滤波器(并放置一个0欧姆电阻器)进行评估。 有关   设计的更多详细信息、请参阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如您所说的、,我使用 PCB 天线、CC13-90比865.125MHZ 上的 CC1310差、但现在我更改为使用 SMA 连接、CC13-90比 CC1310更好。通过 ETSI 法规。

    谢谢!

    Rds、

    LIN