This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:使用 CC1101DK433中的 CC1101EM433进行868/915MHz?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/850369/cc1101-use-cc1101em433-from-cc1101dk433-for-868-915mhz

器件型号:CC1101

团队、

1)查看 CC1101EMK868-915套件(https://www.mouser.fr/new/texas-instruments/ti-cc1101emk868-915-development-kit/ ):

问:此套件中提供了哪个模块?
是:
http://www.ti.com/tool/CC1101CC1190EMK915
http://www.ti.com/tool/CC1101-CC1190EM915RD?

2)从下面的帖子中可以看到 CC1101DK433 包括:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/842902/3122245#3122245

问:您能否确认这些 CC1101EM433模块具有与 CC1101EMK868-915中相同的连接器和 PCB 设计?
问:CC1101EM433模块能否在 CC1101DK433 套件之外购买?

3)假设您使用原始的 TI 参考设计文件(适用于 CC1101EM868-915)、但没有更改(BOM 和 PCB 设计):
 客户能否再次使用 TI 收到的 EU 符合性声明(DOC)?
还是需要新的认证?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、尽快返回给您。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) CC1101EMK868-915:  

    2) 2)所有 CC11xx EMS 使用相同的连接器

    从参考设计( 和  )可以看出,433MHz 和868MHz 上的拓扑是不同的。

    您可以查看 store.ti.com 上提供的产品并搜索芯片名称。  

    3) 3)始终需要新的认证、因为最终将使用不同的硬件(外壳作为一个示例)和软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答!

    1) 1)我找到了以下 TI 参考设计:

    http://www.ti.com/tool/CC1101EM868-915_REFDES
    问:这似乎是 CC1101EMK868-915中提供的选项。 对吧?

    如您所述、我可以看到 CC1101EM868-915_REFDES 布局与 CC1101EM433之间存在一些差异。
    这两个器件具有2层结构和相同的外形尺寸、但对于868/915MHz 频率、它们具有更多的无源器件。

    我假设 CC1101EMK868-915 (包括2个 CC1101EM868-915模块)通过了 CE 认证(2010年之前、不是红色认证)。
    在哪里可以找到认证文档?
    您是否有文献编号可与我分享?

    对于3):
    如果客户已在其产品中使用 TI 模块(来自 CC1101EMK868-915且经过 CE 认证的模块)。
    现在 TI 不再提供该模块、如果他们决定使用 TI 设计文件构建自己的模块(并保留以前使用过的案例/SW):
    是否需要重新认证?
    由于 CC1101EMK868-915 (即 CC1101EM868-915_REFDES 模块)和 TI 设计文件中的客户构建模块是等效的、因此我猜不需要认证。 对吧?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、868-915参考设计对应于 CC1101EM868-915。

    首先、EMS 不能用于最终产品、EM 文档中应明确说明这一点。 TI 的认证对 SmartRF Studio 控制的 TRXEB 之上的 EM 有效。 如果使用不同的产品、则不会通过 CE 认证。  

    如前所述、他们必须进行认证。