This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SysConfig 自定义板文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/849063/cc1352r-sysconfig-custom-board-file

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

客户正在移植到3.30 SimpleLink 13x2/26x2 SDK。

他们确实希望使用 SysConfig。 但是、该工具似乎缺少某些功能、或者可能不清楚如何使用它。 我在这里介绍了如何配置定制板级配置文件。 有一个按钮可以执行此操作、但一旦完成此操作、就没有明显的方法可以定义您的新电路板。 SysConfig 文档非常精简、无法解决这一问题。

我们是否缺少了一些东西?

请告知、

谢谢、
标记