This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SysConfig 中的 EasyLink 似乎不支持2.4GHz、即使 EasyLink.h 文件表示完全支持它

Guru**** 2590660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/850052/cc1352r-easylink-in-sysconfig-doesn-t-seem-to-support-2-4ghz-even-though-easylink-h-file-indicates-full-support-for-it

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

我注意到、当我在 SysConfig 1.2.952中选择 EasyLink 时、它不会基于 SysConfig 工具中可用的频段显示对2.4GHz 的支持。  我的行为是否有问题、或者目前是否未启用对 EasyLink 2.4GHz 的支持?  看起来 CC1352R 的 SDK 支持2.4GHz (请查看 C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03\source\ti\EasyLink\EasyLink.h)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    CC1352R 的2.4GHz 专有模式将在 SDK 3.40中启用。 SDK 中当前可用的设置不正确、但可用于开发目的。

    此致、
    Fredrik